我有一个项目现在评估想用BQ25601D,看了规格书有一些问题不是很明白,请指点一下。
系统框架是,需要1.5A左右的充电电流,SYS电流最大能达到1.1A左右。
考虑到终端客户会使用不同的adapter,100mA, 300mA,500mA,1A,3A的input current,不知道后端 BAT和SYS的电流会怎么分配? 会不会拉死adapter?
充电时,系统会进行工作,要求:
1.输入端有各种电流(100mA 200mA 500mA 1.5A 3A) 当输入端是小电流输入,如何能保证输入端的adapter不能被过载?(客户要求的never be overloaded)
2.输出端VBAT和SYS的先后顺序是怎样的?充电电流如何分配?如何去进行有效的控制
3.I2C可以控制哪些部分?
4.1.输入端:电流侦测?过载控制?过大电流限制?等等
4.2.输出端:充电电流控制调节?
4.3.输出端:充电电流和SYS的先后顺序,控制,分配?