Other Parts Discussed in Thread: TPS92641, TPS92691
您好
我们需要做一款输出60W左右的LED恒流电源,用于驱动两粒xhp70,请问TI能否能推荐一下合适的芯片方案?谢谢
基本电气要求如下:
方案一要求
并联LED,输入电压直流11-26v,输出6v@10A,外部单片机可控,需要爆闪功能
方案二要求
串联LED, 输入电压直流11-26v,输出12v@5A,外部单片机可控,需要爆闪功能
两种方案都可,任选其一即可。体积尽可能小一些。用于移动设备,谢谢