本人用UCC3895做了几次实验,花费了半个月的时间,还是不会配置UCC3895,使其得到自己想要的波形,故在此寻求大神的帮助,希望TI工程师们能在百忙之中抽点宝贵的时间帮小弟解答下,不甚感谢!!!具体实验情况麻烦看下我的附件,谢谢!
《UCC3895 实验1》文件中的是自己首先用万能板按照其中的原理图搭建成的,通过调节EAP引脚的电位器来改变其引脚电压,从而改变OUTC相对于OUTA的延时,符合自己对3895的认知,但后面想通过调节ADS和CS引脚的电压来改变OUTB相对于OUTA的延时时,把电路板给弄坏了,后面重新在万能板上搭建了一个给ADS和CS引脚一定电平的的电路,但发现占空比几乎为0,其现象如文件夹《UCC3895 实验2》中文件《UCC3895实验现象 2》中的图6,最后不得已画了一块PCB板发出去 做了,并焊接上做的实验。其实验结果在文件夹《UCC3895 实验2》中,这次调试的现象让我更加困惑,OUTA和OUTB的占空比为37%并且两个波形的关系只是有一定的延时,而非互补关系。并且在CS引脚上接上连接5V电源的电阻R14时,出现的现象不知该怎么理解。
基于以上现象,查了很多资料都没找到自己想要的答案,所以才请求大神们的解答。希望大神们能在百忙之中抽点宝贵的时间帮小弟解答下,不甚感谢!!!