仿照参考设计 输入12v 输出3.3v 输出波形频率也不是500k,但可以输出3.3v,芯片空载会有发热,请问是什么原因
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
仿照参考设计 输入12v 输出3.3v 输出波形频率也不是500k,但可以输出3.3v,芯片空载会有发热,请问是什么原因
Hi:
关于您的电路,基本上与datasheet: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps54350.pdf 第十九页相同
1.请确认输入电容, layout上必须保证输入电容尽量靠近芯片的Vin脚。
2. layout上要求芯片PowerPad与大面积的GND铜箔充分焊接,并打孔扩展到背面,目的是为了加强散热。 PH的PAD需要较大和规则,避免寄生振荡。
3. 从您的现象看C35可能出现问题,确认其耐压超过12V, 更换另一颗看看。
补偿回路参数不当造成谐波震荡,因此需要修改补偿回路参数,即COMP和FB之间的RC参数,如果你是按照手册中的原理图设计,则输出电容的材质至关重要,因为补偿回路的RC参数是用来补偿输出电容的ESR值(输出电容的ESR值和容量乘积会导致一个零点频率,RC参数是用来补偿这个零点频率),不同材质的电容的ESR是不一样的,比如钽电容,陶瓷电容、高分子电容,它们的ESR值都不同,不要仅仅通过容量去选择电容,还要注意它的材质,54350是电压型的芯片,采取的是3类补偿模式,对于输出电容的材质超级敏感,建议你可以使用TPS54327来做设计,无需补偿回路。