我参考datasheet上的典型电路画了一个充电电路电路图如下
R5不焊接,TS端直接连接电池内部NTC
情况描述:此电路给一个锂电池充电,450mAh,3.7V,内置保护板,锂电池过放保护后进行充电,正常快速充电电流270mA,VBUS使用一个5V 1A适配器及USB数据线进行充电,因为电路板之前是好的,接上适配器后没有注意观察led灯,在不知道状态的情况下“充电”一个多小时。一个多小时后发现BQ24092芯片烧毁,而电池没有冲进电,仍为过放保护状态且电池完好。请问这样的现象是因为我的电路哪里出现了问题或者是有什么其他情况会引起这样的现象?