Other Parts Discussed in Thread: TPS40305, TPS40428
在我的设计里使用了TPS40305和TPS40428两种器件,
TPS40428生成0.85V -- >TPS40305(模块1)生成1.8V -- > TPS40305(模块2)生成1.2V,所有的电路都是使用TI的工具生成的。
在电源启动方面我遇到了一些问题,我用TPS40428的PGOOD信号(无上拉)连接到TPS40305(模块1)EN/SS引脚,0.85V启动之后(电压正常),1.8V启动完成,电压正常。
相似的我用TPS40305(模块1)的PGOOD信号(无上拉)连接到TPS40305(模块2)EN/SS引脚,1.2V电压没有启动到目标值。
通过阅读手册,TPS40305 EN/SS对GND有一个对地充电电容,前级应该有一个open-drain的NMOS,D-port直连到EN/SS,当MOS打开时,呈现一个很低的直流阻抗,相当于把EN/SS对地的充电电容短路了,所以TPS40305无法进行启动,如果前级MOS关闭,MOS是高阻态,那么EN/SS的对地电容可以充电,然后进行后续启动。
请问我这样的理解正确吗? 能对我现在的现象提出一些建立吗?! 谢谢!