This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq24640 輸出電壓及電流與設計不符



最近使用這顆ic 電路運作後 電壓及電流未到設計的數值

這是電路圖

layout檔

 電壓未達設計電壓2.5V 實際為1.8V左右

電流也未至設計的8A 甚至未達1A

還請各位幫幫小弟

  • Hi
    建议你先确认,采用的是饱和电流足够的功率电感,其次确认充电电流设置以及sense电路是否存在较大noise。
  •  您好,我目前試驗上有幾個問題想請您幫我解惑。

    1. 由於設計的輸出電壓降為2.1的原因,因此我將VFB的部分由超級電容僅接了一顆限流電阻回來給VFB,想請問這樣是否可行。
    2. 我擷取了一些波形想請您幫我驗證這顆ic是否正常工作。
    3. 最後一張波形圖中雖然有雜訊不過事實上並未達到回授電壓2.1V,想請問這種狀況是否正常。
    4. 也希望您能給予我一些製作這個電路的建議。


    這是我目前的電路圖

    ch.1 (黃色) high-side MOSFET的Vgs

    ch.2 (綠色) VFB

    ch.3 (藍色) 電感電流

    ch.4 (紫色) 超級電容電壓

    1. IC剛啟動,超級電容約為0.3V 時
    2. 超級電容電壓充電至約1V後
    3. 超級電容電壓穩定並且無法上升時

    問題有些多以及雜,還望您能幫幫小弟,感謝您。