做一个全桥逆变,输入电压48V,开关频率100KHZ,输出功率50W,MOSFET选用型号auirfs6535,Vds=300V,Rds=148mΩ,ID=19A,开关管的峰值电流为1.8A,所以选了带隔离的驱动芯片UCC5320。
1.请大家帮忙看下开关管和驱动器的选型有没有问题
2.驱动芯片的外围电路怎么画?
看datasheet有对IGBT的应用(第一个图)可以用在mosfet上吗?这个外围电路个人感觉不全,针对于开关管的关断没有用肖特基二极管
UCC5320的评估板(第二个图)有芯片的外围电路图,不知道这个图的有没有什么适用条件,可不可以用来驱动我的mosfet?