在使用LM3150时,参照规格书里面的设计实例,安全按照里面的要求设计的电路板,外围电路的元件完全是按照规格书里面的设计采购的, 24V输入,3.3V 输出,结果电路板作回来后,通电,在空载情况下, 有0.1安培的电流, 而且输出也不是3.3,而是3.6V,且高压侧的MOSFET 比较热。 后改动电路板,在高压侧管脚 和 MOSFET 之间 加上一个电阻 1K ,此时输出就变为2.9了 ,我错在哪里?请各位朋友指教。 我是按规格书里面的电路板(但是信号地和电源地没有分开,后来分开了也不对 ,请问为什么呢, 我有可能出问题在哪里??联系QQ115606648 ,email: pretty_jl@126.com 电话0431-86176057-8042 谢谢)