Other Parts Discussed in Thread: LM119
我在网上找了一个基于LM119比较器的输入欠压保护电路,然后搭了如上图所示的过欠压保护电路。
电路原理比较简单:
输入电压Vin经R4(22k)、R5(5.6k)分压与2.5V基准电压进入欠压比较器N4A(LM119),当输入电压低于约12V,N4A输出高电平,使三极管V6导通,把COMP引脚拉低,从而关断PWM波;
输入电压Vin经R6(20k)、R7(1k)分压与2.5V基准电压进入过压比较器N4B(LM119),当输入电压低于约52V,N4B输出高电平,使三极管V6导通,把COMP引脚拉低,从而关断PWM波;
R9(1M)、R10(1M)是为了加入滞环。
我在simplis仿真中验证了该电路,是通的。不过在实际电路上调试时,出现以下怪现象:
当Vin=20V时,R4、R5的分压不是理想的4V,而是与2.48V;
基准电压稳定,约2.5V;
R6、R7的分压是1.05V,与理论0.9V有偏差。
最要命的是COMP端被拉低至80mV,电源无法启动。
由于电源无法启动,比较器N4的5V供电也消失了。
我很纳闷。
电源刚起机时,比较器N4的供电5V是后来才供上的,为什么现在在N4没有供电,无法工作的情况下,三极管V6却导通了,把COMP拉下来了?
不知道这个电路什么地方错误了。请高手指点。