Other Parts Discussed in Thread: BQ24078
关于BQ24078有两个问题咨询一下:
1、 手册上写当一个有效的输入源接入的时候,PGOOD会被Pull to VSS,此时如有指示灯接入,会被点亮。
但现在只有在外部电源接入的时候灯点亮,只有电池接入的时候指示灯无反应,检测PGOOD管脚是高电平。请帮确定原因。
2、 锂电池充满电压在4.2V,但如果持续连接适配器充满电,会对电池寿命影响巨大。因此希望充电的时候不要充满电,而是充电到4.1V就截止充电。
想要通过BQ24078实现的逻辑:
a、电池电压检测管脚BAT_LV,BQ24078管脚SYSOFF,连接MCU的I/O;
b、检测到充电电压到4.1V的时候,拉高BQ24078的SYSOFF引脚;
c、此时BQ24078关断了连接电池输入的MOS管,即断开了电池供电链路;
d、同时有适配器供电的时候,也关闭了充电链路;
e、系统只有适配器供电;
我现在的疑问是:以上这种逻辑,在拉高SYSOFF后,断开了外部电源,电池链路是否可以立刻供电?还是系统直接就断电了?