Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ40Z50-R2
TI的电量计开发需要借助我们的开发工具,
硬件部分有:电量计demo板,EV2400/EV2300,连接线,装有bqstudio的电脑
软件部分有我们的bqstudio,下载链接见 www.ti.com/.../bqstudio
以开发bq40z50-R2为例子,需要参考的文件有datasheet 和 TRM,链接见 www.ti.com/.../BQ40Z50-R2
那么在进行开发过程中,为了更好方便TI的FAE技术支持,请在电量计开发中善于使用lbqsudio的og数据功能,同时导出gg文件,和写入读取srec文件。
log数据顾名思义就是一个记录文件,可以实时地记录电量计的寄存器,如果把电芯比作心脏,那么log数据就如果我们的心律图谱,是非常重要的debug依据。
如下图,点击红圈部分就可以log数据。
同样的,gg文件是开发时候我们做的所以配置,如果把电量计开发比作做一道菜,那么gg文件配置就是我们的做菜指南,这个需要工程师合理配置,是开发的重点。
gg文件的导出也是如图所示:
那么最终生成的就是SREC量产文件,这个文件是量产文件,也就是电量计开发的firmware,可以理解成这是电量计芯片软件部分的总和。可以进行电量计芯片软件的读取和写入功能,可以理解成为我们手机的刷机。
firmware的操作如下图所示:
电量计的开发软件简介就到这里,想深入学习请直接上手。
最后,欢迎大家使用TI的电量计并提出宝贵的建议,谢谢!
Eason Yuan
TI FAE
3/19 2019