Other Parts Discussed in Thread: BQ24070
我使用的是BQ24070电源路径管理芯片,在使用过程中出现以下问题,想咨询一下
使用环境是芯片给电路供电(大概150mA左右),同时连接备用电池(3800mAh)
1、连接电池充电时,发热,虽然知道这类芯片发热比较严重,但是还是想咨询一下。充电电流在400多mA,芯片烫手。不知道正常不正常
2、充电一段时间后,芯片会出现啸叫声,估计是和发热有关系。
非常感谢!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070
我使用的是BQ24070电源路径管理芯片,在使用过程中出现以下问题,想咨询一下
使用环境是芯片给电路供电(大概150mA左右),同时连接备用电池(3800mAh)
1、连接电池充电时,发热,虽然知道这类芯片发热比较严重,但是还是想咨询一下。充电电流在400多mA,芯片烫手。不知道正常不正常
2、充电一段时间后,芯片会出现啸叫声,估计是和发热有关系。
非常感谢!!!
我将电压降到5V后的确有明显改善
主要是在实际使用中可能遇到9V电源的情况,所以想确定一下,发热和有声音的问题会不会影响使用和寿命。
谢谢!!
一般出现落在音频范围内的噪音,比如常见的电感器由于严重饱和发出声音,是由于器件内部机械结构或与pcb上的焊接底座出现共振导致。
这个器件底部的thermal pad你是否有焊接到接地的铜箔上?这个thermal pad在layout的时候必须要lay一块接地的对应大小的铜箔 并焊接良好。其作用 一个是重要的散热路径,一个是更好的固定器件
在你使用这个器件时,一个重要的方面是尽量使用比较低的输入电压 避免其长期工作在输入电压比较大的场合,如果即使Thermal pad焊接良好时,发热等问题仍然比较严重,那么需要使用外部散热片来散热。如果输入电压工作在9v的时间比较长,那么也可以把充电器的CC模式下的电流改小一点来减少充电器电路端的功率消耗,从而避免过热。