Other Parts Discussed in Thread: TPS92512HV, TPS92641
HI,各位
我有个机器视觉方案要用LED照明方案,具体需求如下:
恒流控制。
输入电压: 24 or 48V 二选一,可以根据驱动芯片来定
输出:一组 led灯珠串/并联 额定工作电压在 18~24 V之间,电流1.5A ~ 3A。
输出控制方式: 脉冲触发点亮,点亮时间长度 100us ~ 10000us,从点亮到电流稳定时间在10us以内为佳。
感谢各位能提出方案和意见。
Byron
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512HV, TPS92641
HI,各位
我有个机器视觉方案要用LED照明方案,具体需求如下:
恒流控制。
输入电压: 24 or 48V 二选一,可以根据驱动芯片来定
输出:一组 led灯珠串/并联 额定工作电压在 18~24 V之间,电流1.5A ~ 3A。
输出控制方式: 脉冲触发点亮,点亮时间长度 100us ~ 10000us,从点亮到电流稳定时间在10us以内为佳。
感谢各位能提出方案和意见。
Byron
wu
感谢推荐,我大致看了下这款芯片,再和您确认一下:
我们的应用是和相机配合拍照使用。 具体流程为: step1 点亮光源,延迟10~40us等待LED亮度稳定(电流)。 step2 触发点亮相机开始积分。 step3 同时关闭相机和光源。
引申出来的要求: 1、step1点亮到稳定时间短,而且这个延时固定。 2、step2 曝光期间LED不能有闪烁,照度稳定。相机拍摄帧率在150fps。
所以您推荐的芯片我有3个疑问:
1、关闭输出信号我似乎没找到,如果使用PWM = 0来控制也许会出现 LED有微弱发光,这个不能出现。
2、如果用PWM调光,那我频率必须要很高比如100KHz以及更高,防止相机拍摄期间出现闪烁,但是我看EVM似乎只用了250Hz。
3、调电流大小控制我们希望是PWM,有FPGA在,可以产生很大范围的PWM。
另外我们是多通道应用,即有多个电流控制通道,期待您的协助。
Byron
wu
非常感谢,你这次的推荐很接近我们想要的效果了,还有几个问题和你确认,首先为了更好描述问题,我引用了一片文章来说明我的需求。链接:
上图就是我们使用的场景:
1、电流可调
2、点亮时间10us ~ 10ms可调
3、电流响应时间快,上图我们可以认为是在4us的时候稳定。
您的推荐:
1、IADJ来进行模拟调光,来控制输出电流。
2、用SDIM控制外置MOS管,进行精确的PWM调光。我的理解: 可以用来打开和关闭电流输出。 可用作开关也可用作PWM调制亮度。
特别是第二个问题向您确认,能否用作LED的开关信号,还是说开关信号由IADJ来控制。
除此之外还有两个附加问题:
1、 这个方案我看说能达到5A电流,我们是否可以按照4A最大去设计,输出为最大24V 4A。
2、 UDIM我看到有个PWM输入,是用来设置系统最低输入阀值的么?
以上感谢
Byron