最近自己用 TPS61165 做了个LED驱动电路板,调试时遇到了问题。
首先说明,硬件电路按照资料设计,控制三个串联LED可以输出8.2V电压,但是我在控制方式上有如下疑问。
1.资料上说默认为PWM控制方式,但是我直接在CTL给10Khz-32Khz的PWM时,电源芯片都不工作,在上电后一段时间内把CTL管脚置高,芯片才工作,要是CTL拉低,芯片就停止工作了,不知道为什么,如果可以,给我说一下PWM如何控制的。
2.EasyScale 数控方式中,发送的数据字节中的A1,A0两个地址位有什么用?我在资料里没有找到相关说明,求解释。
先谢谢了!