Other Parts Discussed in Thread: TPS5432, TPS54340, TPS65251, TPS54531
请教一下TI技术专家,碰到的一个电源的问题,请帮忙分析:
电源走向 --------TPS54340 12V转5V , 后级有三个降压芯片,分别是TPS5432, 5V转4.2V / MP2122 5V转1.8V和1.2V / SY8008 5V转1.2V ,
问题现象 -------- 上电时烧坏后级的降压芯片,其中TPS5432损坏率最高。如果上电的时候没有烧坏,那么无论工作多长时间都不会有损坏,如果有意识的专门测试,还不太容易复现问题
烧坏的TPS5432经过测试,发现基本上都是输出脚对地短路,或者开路
分析--------初步怀疑上电时TPS54340输出电压有尖峰造成,但实际测试,后级的几个芯片电源输入管脚,也确实是有一些尖峰,但幅度不高,最高在6V左右。而且在几个芯片的电源输入脚并联47UF电容,也还是会有烧坏现象
附件是原理图,请帮忙分析一下,谢谢