我最近使用UCC27212为驱动制作了一个buck变换器,使用单片机提供PWM信号,让UCC27212驱动CSD19536。使用过程中Buck变换器输出电压大致为8V电流最高到3.5A,但是在使用一段时间后,电路会突然烧坏,检查后发现是UCC27212坏了。此时猜想是因为官方芯片手册中典型应用是使用于500KHz的信号,而我使用的PWM信号仅有20KHz,因此我将HB与HS引脚间的电容换为10μF,然后电路便可以工作更长的时间。
可是,我又用相同的驱动芯片和MOS管制作了一个单相全桥逆变,这次仍然是更换了10μF的电容,并且在输入DC32V,输出电压AC45V电流0.6A左右工作,也是使用一段时间后驱动芯片便烧毁了,但是这次无法找出是哪里出了问题。
想请教一下TI的专家,为什么该驱动芯片一直被烧毁,是哪里出了问题,谢谢了。