This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TL4242調光問題

Other Parts Discussed in Thread: TL4242

Hi,

     我想請問下TL4242要怎麼實現調光?

    我在實驗時灌入一3.3V的PWM訊號,發現他只會在高於某一電壓或低於某一電壓亮滅

     不知道是哪邊有問題了?

謝謝

  • Hi
    PWM脚就是用来调光的。
    首先你确认这个脚的功能,高电压如3.3V, 是正常电流输出。低电压0V是无电流输出。
    功能上首先是要对的,证明芯片没有问题,然后PWM输出应该就没有问题,频率不要太高。
    如果还是不行的话,确认一下芯片来源(需要是授权代理商的正规渠道,电子市场芯片容易出问题)
    来源没有问题,将电路传上来,说明一下参数。