Other Parts Discussed in Thread: LM5160A, LM5160
设计如下:
1、LM5160A工作在DCM模式下。
2、开关频率设定为300KHZ。
3、flybuck 拓扑
4、原边电压设置12V
5、副边电压设置为18V
问题现象:
一、原边空载
1、原边电压正常,但原边绕组上没有PWM波
2、次级无输出(虚电:2V)
二、原边假负载100mA
1、原边电压正常,但原边绕组上有PWM波,但不正常。
2、次级输出空载时电压正常,带载(100mA)后电压只有5V。
3、原理图的Cr/Rr/Cac分别有什么作用?
求答案:
1、flybuck 拓扑能否工作在DCM模式下?如果能,如何解决以上问题。
2、flybuck 拓扑工作在CCM模式下,能带负载并能正常工作,但是辐射和传导都严重超标(60+dB),有没有什么好的解决方法。