使用TPS56121遇到的问题:
5V输入,1V输出,给板上的FPGA核心供电。
上电后输出正常,纹波40mV左右,但1~2分钟之后EN脚被拉低,输出端没有电压(此时FPGA没有配置,其他器件也都处于待机状态),调整反馈回路没有效果(有时一上电1V就没有输出)。
反馈环路计算使用TPS40KType III Loop Stability kVenable_sluc263c-071312.xls,按照datasheet中建议,Fco=50kHz,Phase Margin=60 degree。