Hi:
我测试时发现BQ25601D/BQ25619,在TC切换到CC时,Q4关会关闭100us左右再重启,并且重启时由于Q4 gate信号太强,IBAT会有一定幅度的过充,Q4gate需要来回regulate才能稳定下来。
在TC切换到CC时,Q4应该不用关闭,直接用soft start对Q4 gate做regulation,将充电电流逐步增大,这样还能避免电流过充。请问一下Q4此时关闭的原因时什么呢?
下图是TC切CC时的SW和IBAT波形。可以看到IBAT会先降到0,然后Q4打开时没有控制好,会有overshoot。