调试BQ25713时,遇到了开关波形混乱的问题。电路按照TI评估板原理图制作,但MOS管换成了CSD87334双MOS,其它元器件取值和评估板基本一致。
升压模式,10Vin,12V 2A out,带载时看到SW2出现了这样的开关波形:
降压模式也有很类似上图的波形(降压时测量的是SW1),但升降压均能带载,测量20~30W输出功率时,效率有90~93%。
1. 芯片底部pad已通过多个过孔接地.
2. COMP1/COMP2的元件取值和评估板一致
3. COMP1/COMP2元件的GND,分别通过单独的走线连接到AGND
4. 检查过无虚焊问题
5. 芯片的HIDRV/LODRV均直连到MOS管G极,没有串联电阻
上述混乱的波形可能是什么原因引起的呢?