尊敬的TI工程师:
你好!现在我已经使用bq40z50做出保护板并投入使用,但是在做短路测试保护时用直流负载短路测试可以直接保护并间隔25s后恢复,上位机显示ASCDL置1。但是用手直接短接正负极或者用断路器做短路测试时,每次都会把mos烧坏出现冒烟甚至有火花现象,请问是什么原因?
已知:电流检测电阻为2.5mΩ,ASCD1/ASCD2配置分别为23/13,RSNS=0. 也就是短路电流电流1、2分别为122uS/22A、61uS/22A。电池组是3S10P 大概26Ah的容量,正常放电电流只有4-6A,短路瞬间用示波器抓到的电流>150A。选择的保护mos为两组CSD17579Q3A 并联。
我也试过用我的这个保护板接3S1p的电池组(2.6Ah容量)的短路测试。无论是用设备短路还是手直接短接正负极都能立马保护并间隔一会恢复。我怀疑是不是我选择的这个保护mos过电流能力太弱,选择过电流能力大的mos应该就可以及时保护么?