目前在做一款便携解码耳放产品,充电部分用到BQ25713B,出现一些问题,需要请教一下:
功能描述:通过USB Type-C口对内部四节18650电池(四串)进行充电,要求支持快充(可设定充电电流)和普通充,产品销售不配充电头,用户使用常见的快充头充电。音频电路直接从电池端取电。
问题描述:在调试BQ25713B过程发现这问题,输入5-12V(A点),R15值为39K不接入电池时,B=C=12.4V电压,REG(D点)电压为6V,这时单片机通过I2C无法读取BQ25713B的ID,不知问题出在何处?