我是马勒集团的工作人员,我在设计一个用于电机的高共模电压的隔离测量的装置,很大部分参考了TIDA-00555,关于隔离电源的接地问题有疑问:
在TI的参考设计“采用全差分隔离放大器的隔离式电流与电压测量” TIDA-00555 中,请问隔离电源的隔离侧接地和哪里相连接?
注意到隔离电源的隔离侧接地名为GND_WSH:
在电流输入电路图中,发现GND_WSH与被测电阻的一端相连接。如图:
然后在电压输入电路图中发现有一个接地名为“NEUTRAL”,如图:
由于我的设计只需要实现电压测量,请问是否可以认为“NEUTRAL”就是和“GND_WSH”相连呢?如果不是,请问隔离侧的接地应该与哪里相连接?还是说无需连接任何点,该接地自动浮动?
非常感谢解答
Tian Yizhen