你好,请教怎样可以提高LM51551 FLYBACK设计,开机时的电源带载能力?
设计的输入电压是9~36V; 输出12V/5A;电路SCH如下图; 我使用一个约50W的负载做测试:
1,当输入电压调到高于26V输入时,可以正常开机启动;启动后,我把输入电压调到18V,此电源依然工作正常;输出是12V,平稳 工作;
2,当输入电压是22V以下时开机,电源不能正常开机,输出电压只有3~6V, 一直在跳动;
我使用的采样电阻是4个10 mOHM的并联,理论上远不到芯片保护的阈值 ;
请帮忙分析,怎样提高开机时的带载能力,谢谢。