This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
UCC27611DRVT 能驱动Si管吗,还是只是适合驱动GaN管子
楼主提的Si管是啥意思?
仅从国语讲,一句话的制式至少应该是统一的。
其次,Si是表的拼音还是元素周期表中的硅?如果是硅,至少常用的硅器件有十几个种类。不知你问的那种?
顺便提下,需要驱动的硅常用大种类:MOSFET JFET SCR GTR GTO MCT STH 。。。
每个大类下还有常用分枝,如MOSFET,有VMOS DMOS COOLMOS TMOS 。。。
驱动电压等级有:15V驱动、5V驱动、3.3V驱动、1.8V驱动。。。
驱动方式有脉冲型、电压型、电流型等等多种不同要求。
感谢各位详细的回答,目前用UCC27611DRVT驱动的MOSFET是并联的两个BSC0500NSI,工作频率是1MHz