Other Parts Discussed in Thread: TPS5410, TPS54160
Hi,
1、我在网站找到了两份TPS5410做负压的设计文档,一份是 slva257a,一份是 slvr866,请问哪份更适合TPS510正负电源同板的设计?
2、正负电源同板,共GND会不会产生干扰?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
一种是芯片pin 6 接GND;一种是芯片pin 6 接负压,再电容耦合到Vin。比较关心它们之间的差异。
第一种连接方式,芯片下方top层layout参考平面是敷地;
第二种连接方式,我没有查到推荐的layout方式,但是有看帖子是把Vout敷铜在芯片下方的top层,并在bottom层也把Vout作为参考平面。
如果两种连接方式都可以,从layout的角度,其实我更愿意用第一种方式,pin 6 接GND。这样top层、bottom层都用GND作为参考平面,bottom面的GND的完整性也可以得到保证。所以有了上面的疑问。
PS:slvr866 的原理图是不是有错啊? TP6测试点是放在-12V输出上的,但是TP6的左边又有一个GND的;TP8和R5又是连接到J1的pin 1(网络标号为GND)。越看越看不懂了。