This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ40Z50-R2 測試IEC 61000 4-3 出現異常電流



您好!!

客戶遇到一個問題回覆,在測試IEC 61000 4-3 RF 射頻干擾時(電池與系統一起測試,系統為醫療用平板電腦),此時為充飽電狀態,電池組出現PF(CFETF啟動)狀態,將電池鎖住,無法充放電。

我們將客戶寄回的電池照客戶條件模擬後發現,在IEC61000 4-3 測試時,頻率在高頻 1G Hz以上,Gauge IC 內部偵測出107mA的電流,進而造成PF啟動.

Gauge IC 設定如下:
1. CHGFET設定為1
2. CFETF 設定條件: 100mA / 5S

客戶想要知道,射頻干擾為何會造成Gauge IC內部偵測出107mA的電流,或者是TI 有沒有遇到類似這樣的情況.

再麻煩協助.謝謝

Chris