Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQSTUDIO
当前在调试BQ25150时,遇到两个问题,具体如下:
1、 PMID脚大多数时候都会输出接近VBUS的电压值,用bqstudio去改动ICHG_CTRL及ILIMCTRL值,当两者很接近时,
PMID恢复为VBAT+0.2V左右。
问:为什么会输出VBUS电压值?同时改动两个值时为什么会对PMID有影响?
2、 单独插入电池时,VDD、LDO及PMID均无输出,同时I2C无法通信。必需插入USB后恢复正常,再次拔掉USB后依然正常
(有电池)。
问:为什么会出现此种现象?需要怎么操作外部配置才能单独电池供电?
请帮忙解答以上疑问,十分感谢。