链接地址:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2430.pdf
接触时间:2009
设计项目:用TI的CC2430实现的LED驱动电路
使用TI产品及设计过程:
这个项目是用TI的CC2430实现的LED驱动电路。由于LED是一个横流驱动的期间,它对电压的要求很高,对电压也很敏感,电压稍微高一点,就会使得流过LED的电流大很多,所以我们需要严格控制电压和电流,保证LED的使用寿命。
本项目就是利用TI的CC2430和HV9910驱动控制芯片一起配合来实现的一个横流驱动电源,HV9910是一个可以实现频率从几十赫兹到几百K赫兹可调的PWM驱动芯片,而利用CC2430的PWM口输出频率可调的PWM波,实现对HV9910的控制,只需要通过一个采样电阻,实时采样输出的电流,然后调整PWM波的占空比,就可以轻松实现恒流输出。
同时,CC2430还可以实时将LED的各种状态数据通过它的射频模块传送给远程的终端,在远程的终端上可以实时对LED的亮度和功率进行调整,从而实现了一个远程的控制。
另外,我们还能检测出LED路灯的好坏,如果LED路灯损坏,远程的后台上会有告警信号,这样维护起来也很方便!
下面的实物图和一下电路。
您的感想:TI的芯片控制简单,使用灵活,易于实现数字化!