This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS65135用典型电路输出一个正负5.5V电压,能否通过调整外围参数让它承受住将近100mA的一个瞬时电流?



最近在用这颗芯片点亮一张液晶屏,但是在测试的时候发现屏初始化过程中正负压被拉低了近2V,测量正负压有个瞬间电流将近90ma,超过了规格书的最大电流,换了一个可以输出130mA的ic搞定了,但是用的双电感且价格太贵,就想请教TI工程师以及各位大牛能否在65135原基础上作调整解决这个问题呢?

  • Hi
    如果确认过载了,造成电压被拉低正常。
    看一下这个过程中输入有没有被拉低? 以及能否避免初始化时的过载?(初始化就会造成负载电流过大吗?是否此时一定要维持正常输出而不能延时启动之类?)
  • Hi
    如果确认过载了,造成电压被拉低正常。
    看一下这个过程中输入有没有被拉低? 以及能否避免初始化时的过载?(初始化就会造成负载电流过大吗?是否此时一定要维持正常输出而不能延时启动之类?)
  • 输入没问题,初始化时的过载感觉是避免不了,对屏上电发送I2C进行初始化的时候就会有这个压降,不过可以进行delayI2C初始化时间尝试。对屏没有很深刻的研究,但是我们把屏初始化的电源时序图发给屏厂确认的时候他们指出这个压降可能对开机屏闪有影响
  • 输入没问题,初始化时的过载感觉是避免不了,对屏上电发送I2C进行初始化的时候就会有这个压降,不过可以进行delayI2C初始化时间尝试。对屏没有很深刻的研究,但是我们把屏初始化的电源时序图发给屏厂确认的时候他们指出这个压降可能对开机屏闪有影响
  • 瞬间时间是多少?如果是微秒级冲击;应该没问题。