This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

tps54627 上电延迟

Other Parts Discussed in Thread: TPS54627

我在使用TPS54627的时候,发现两块芯片,其中一组供电,enable 信号发出110mS 后,芯片输出电压正常,二另一组供电,enable发出130mS后,输出电压才正常

请问在TPS54627 的使用中,除了SS pin以外,还有其他什么地方可以设置延迟吗,谢谢

  • 这个你先搞一个对比测试建议,就是将外围影响输出电压压摆率或者输出时间的器件对换一下看看,因为本身如电容也是有精度的,可大也可小;再就是建议使用多通道实时测量,防止Layout导致的异常。
  • Hi
    芯片的响应时间主要EN和内部启动电路控制,延迟上会有时间范围,不同的芯片会有差异正常。而软起动只是输出电压爬升时间的控制。
    如果你希望2个芯片同时或者尽量同时启动的话,用示波器同时测量2路EN看看有没有时间差以及信号上的差异。