This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

两相可调 离线LED照明驱动

Other Parts Discussed in Thread: TPS92210, LM3445, LM3450

德州仪器(TI)两个高集成度,相位调光的AC/DCLED照明驱动器,LM3448和TPS92070在固态照明的住宅,建筑,商业和工业应用,如加装灯泡,LED镇流器,筒灯,射灯和其他灯具使用。

在欧洲意大利米兰10月4号-6号(展位#222,#224)TI展示了其在光的LM3448和TPS92070战略。在光的策略是全球LED照明产业的主要活动之一。
全 国LM3448自适应,恒定关断时间的AC/DC恒流LED稳压器集成了一个600VMOSFET和2W8W调光的LED照明驱动器进行了优化。 TPS92070反激的AC/DC恒流LED驱动器控制器优化6-W到20W的可调光LED照明驱动器。这两款产品具有热关断,根据VCC欠压锁定,逐周 期峰值电流限制和LED开路保护。

主要功能和效益的LM3448

•专为集成的LED灯的形式因素,需要低元件数量,性能高,可调光LED驱动。

•包括一个相位角调光解码器兼容具有领先优势的可控硅电子调光器和后缘,使全范围的LED调光。

•集成600-V的雪崩保护,高电压和低导通电阻MOSFET,降低设计的复杂性,同时提高LED驱动器效率。

•可用于隔离和非隔离降压,反激或降压-升压拓扑结构为基础的解决方案,无论是主动或被动(填谷式)功率因数校正(PFC)电路。
主要功能和效益的TPS92070

•先进的TRIAC调光器管理电路,精确解码,调光器传导的角度,并产生良好的指数的LED电流的个人资料,以提供有效的调光性能和统一LED的光输出。

•山谷开关的优化和严格的深度调光时的LED电流调节(少于5%的驱动程序,驱动程序的准确性)。

•创新的二次侧反馈光耦合器和误差放大器消除隔离设计,减小尺寸和成本,同时提高安全性和可靠性。

•可用于在基于反激式拓扑的隔离和非隔离的解决方案,使设计人员灵活地优化他们的外部元件的选择尺寸,成本和监管要求。

•检测存在可控硅和禁用外部PFC功能,提高调光性能(填谷式或主动)。

为 了简化AC/DCLED驱动器设计,TI提供了一个在线的导航工具,它提供了一个完整的LED驱动器解决方案的调整,以设计师的规范,如AC输入电压,灯 具类型,隔离和调光需求,。推荐的方案是沿设计的材料,如数据手册,应用笔记和评估板。尝试的AC/DCLED驱动器在线导航工具。

该 LM3448和TPS92070加入TI的组合阶段,可调光的LED驱动器包括了功率因数校正和调光译码阶段国家LM3450;两个全范围和无闪烁调光全 国LM3445,业界第一的TRIAC调光的LED驱动器;和TPS92210,一个自然的PFCLED照明驱动器与级联MOSFET。