TI工程师:
你好!近日我在测试BQ40Z50-R1芯片过程中,发现CHG引脚端口升压能力不足,驱动mos的GS两端电压只有1.5V左右,正常是10-11V。但是相同条件下DSG引脚驱动mos的GS两端电压就很好,为10.8V。两个引脚外部配置的电阻,mos型号都相同,请问什么原因?
已知CHG串接电阻5.1kΩ,mos型号为CSD17577Q3A且两个并联,查阅资料得知CSD17577Q3A的结电容Ciss为1780pF,我使用单个mos时可以正常驱动,GS电压正常,是不是这款mos结电容太大,CHG引脚驱动不起来两组并联的mos ?如果是这样的话为什么DSG引脚驱动能力没有问题?
此问题已经第二次出现,第一次我认为是偶然现象,可能跟焊接工艺有关,但是出现两次就有点不正常。在其他项目上使用相同的mos和并联数,相同的条件,有时候又很正常,CHG的驱动电压为10.8V,所以我就有点迷茫了。
谢谢