你好,TPS65251原理图和PCB文件在附件中,目前3.3V输出可以带0.5A负载(功率电阻),超过此值输出电压就不稳定。buck1输出1.0V也只能接0.4A左右的负载,超过就不稳定或是没有输出。RILM限流电阻根据参考设计应该没问题。请检查下PCB设计文件是否布局布线有问题。望解答。谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,TPS65251原理图和PCB文件在附件中,目前3.3V输出可以带0.5A负载(功率电阻),超过此值输出电压就不稳定。buck1输出1.0V也只能接0.4A左右的负载,超过就不稳定或是没有输出。RILM限流电阻根据参考设计应该没问题。请检查下PCB设计文件是否布局布线有问题。望解答。谢谢!
您好,
请问一下输出电感采用的是什么类型,最大导通电流能力是多少?如果电感的电流能力不足,会导致电感饱和,出现上述情况。
你好
电感尺寸7.0*7.0 IDC MAX :2A AT 1KHZ 0.25v。可是目前负载只用到满载的1/4左右。
你好
电感尺寸7.0*7.0 IDC MAX :2A AT 1KHZ 0.25v。可是目前负载只用到满载的1/4左右。
看了下你的PCB,发现芯片下面的Thermal Pad好像没有打VIA,调整电流至输出快关断状态,看下芯片温度会不会很高。
若加风扇问题还没有改善,可以把问题波形发上来大家一起探讨一下