HI,
您好。
目前我司想设计光源控制器,选择LM3406这颗芯片,目前在面包板上进行原理上测试。图如下所示:
其中需求是:输入24V,输出24V。需要1.2A以上的电流来控制光源。光源接口是一个阳极一个阴极。
目前依据上图的电路,其中CIN = 4.7UF/50V *2 ; RON = 143K ; CC&CF = 100nF; D1 = CMSH2-40; L1 = 22uH(slf10145t-220m1r-pf); CO(LED+和LED-之间) = 1uF/25V; D2 = CMSH2-60M ; CB= 22nF.
现在遇到的问题是:
当输入24V时,输出最大只能到5V。无法点亮光源。
请问存在什么问题吗?该如何解决呢?谢谢。