Other Parts Discussed in Thread: TPS40322
问题由来:有一个产品,使用电池供电,有两个电池仓(电池可拆卸),用户在使用时可能插入一个电池,也可能插入两个电池,
,假设用户有好几个电池,所以就存在不同电压电池混用的情况。此时既不能简单串联(可能会存在一个电池电量耗尽,而另一
个电池电量还很充足的问题),也不想简单并联(不同电压的电池不能直接并联;即使各自串联二极管后可以并联但也会影响
效率)。
现在想用一个DC-DC控制器(TPS40322)把电池输入电压转换成5V(负载约30A),由于负载比较大且想把两个电池输入分开,故选用双路
BUCK并联的方式。我看了芯片的手册,没有看到将两路输入分开的用法,那么我这么使用会不会有问题,导致芯片的控制环路
出现错误呢?不知道各位有没有这么使用过或者对于不同状态电池混用有什么看法?