使用LM27313芯片设计3.7V升到5V的电源时,遇到如下问题。(谢谢您的帮助,新手遇到问题,只能求助)
下图为电感电流变化图
问题1:上图中的未知部分不明白如何求出,导致负载电流无法计算。
问题2:SW引脚的输出电压手册中没有给出,均采用假设值,如0.5V,0.2V,这个应该如何处理?
问题3:下图为14页中的最大负载电流和输入电压图,从图中估计输入为3.7V时,最大负载电流无法达到200mA,但是我需要的电源,负载电流最好需要200mA的负载能力,是不是该换一款芯片?
问题4:如果需要换一款电源芯片,电源要求是①输入电压由3.7V锂电池提供,需要转换成5V到8V的稳定电压;②输出纹波小,负载电流能在200mA以上;③外围元器件尽可能少;④ 还在量产;如果有符合这样条件的芯片,能不能推荐给我。谢谢。