Other Parts Discussed in Thread: TPS62420, TPS54302
我司使用TPS62420输出1.2V,1.8V 以及tps54302输出3.3v给arm芯片供电,该方案在无电池情况下,上电时序满足要求,但是在插入电池情况下,上电时序有差异,导致2颗电源芯片同时enable 3个电源的供电方案存在上电时序不稳定的问题,现有解决就是让tps62420的1.2v在tps54302的3.3v后边启动,即3.3v的输出通过电阻接在en1上,而不是图上en1上拉到5v。但是发现这个方案,导致多数tps62420芯片第一路损毁,输出电压始终只有0.82v,无法到达1.2v。第二路由于没用改动,输出正常,但是内置开关频率低于2m。到不了正常指标的2.25v。我们看过手册,手册说了en1和en2是独立的,允许单独控制,但最终还是导致第一路损毁。现有测试10片,只有两片改完后工作正常,余下8片全部异常。tps62420是我司常用芯片,多个设计采用上图设计模式,未出现过这种异常,只是在现有特殊模式下存在问题,需要帮忙分析原因。
令布线是一博代工,虽然板子密度导致布局有点紧张,但已注意地回流问题,应该不是布线问题