Other Parts Discussed in Thread: BQ27520EVM
Hi,
我们买了一个BQ27520EVM做电池学习,刚开始用的时候都是好的,用了一段时间之后,发现可以UNSEAL,但是不能UNSEAL FULL ACCESS,每次点击UNSEAL FULL ACCESS的时候,会弹出一个对话框里面是FFFFFFFF,点击确认后没有反应,所以无法导出学习的dffs文件。但是读其他data memory的数据都是正常的。
1、请问下这种现象的话是不是说明这个芯片被锁死了,有没有其他办法能导出dffs文件?
2、如果学习完之后,我先导出gg文件,再找另外一块我们自己的板子,飞上IIC的线,把gg文件导入到我们板子上的BQ27520芯片中,再从我们板子上导出dffs文件,这样是否可行?
3、如果我们自己把BQ27520EVM上的芯片拆下来,换个新的上去,导入原来备份的gg文件,然后不校准直接做电池学习,这样可以吗?
谢谢