您好:
请问BQ25070,CTRL里描述的是输入电流大小吧,输出是一样的吗?无论怎么设置CTRL脉冲,测试输出电路都是990mA。不设置CTRL,输出电流也很大。
比如,设置CTRL5个脉冲,理论输入电流是187mA,5V输入。测得输出是3.7V/990mA。但这样看功率是不对的,输出功率比输入还大了,当电池电压到3.7V后,就慢慢变小了。
数据手册 图10有描述充电电流和输入电压关系,会不会是这个原因,因现在是5V输入,所以充电电流是990mA,不管输入电流多大。另外图中没有给出红蓝各代表什么含义。
刘