Other Parts Discussed in Thread: TPS2121
Hi,Johnsin
您好!
有个项目里面用到双电池方案,想要用TPS2121来做控制,不知道方案是否可行;请帮忙评估一下;
应用场景:
该项目有两个电池,sub电池和main电池;sub电池电池容量只有200mAH左右,main电池容量5000mAH;两个电池都是锂电池,电压范围3.0V-4.2V;sub电池不可拆卸,main电池可以拆卸;
1. 当main电池取出时,系统能够自动切换到sub电池供电,而系统不掉电;
2. 当main电池接入时,系统供电能自动切换到main电池供电而不掉电;
3. 当main电池和sub电池同时在的时候,可以通过GPIO控制切换main电池和sub电池供电而系统不会掉电;
目前已知的问题点: