LM5088这颗DC-DC料我第一次用,对这颗料也不熟悉,现在碰到问题,请大师帮忙解决,非常感谢!问题描述如下:
1.设计方案:输入DC24V~DC60V,输出12.5V/8A。实际应用在12.5V/3.5A,留有足够余量。
2.空载时:整体功耗是:输入24V时的空载功耗是520mW,输入36V时的空载功耗是649mW,输入48V时的空载功耗是817mW。请问是否正常。
3.带载时,不管是24V输入还是48V输入,负载电流在2A和3.5A时,整体的效率是73%,这样发热比较大。
4.现在用的电容是电解电容,ESR在0.36欧姆,是否太大,后面我想改万超低ESR的电容试一下,超低ESR大约在0.01欧姆左右。
5.现在用的MOS管是NCE01H10D:100V/100A/13毫欧姆。
6.现在用的二极管是MBR10200:200V/10A。
7.现在用的电感:10uH功率电感:饱和电流13A,内阻10毫欧。
希望得到高手的回复,非常感谢!