HI 各位专家,
我们硬件方案有个需求是2路外部电源输入,芯片部分供电想用这2路进来的电源分时供电,这两路上电时间,下电时间可能都不同,我们想了下可能有三种方法实现:
1. 用power mux,像TPS212x, 这种方法肯定是可以的,但要多用一颗芯片。
2. 外部电源经过各自的DCDC后直接短到一起,用DCDC enablePIN 选择那一路供电。Ti的DCDC 芯片能输出4A电流的器件,能这样用的,还请帮忙推荐型号。
3. 有没有2输入,1输出的DCDC, 且可以有SELECT PIN,选择是哪一个源供电。 Ti的DCDC 芯片器件比较多,找了一下没有看到类似的器件,如果有这样的器件,还请专家们推荐型号。