配合bq40z50evm-561实验板对电池进行充放电学习,已经更新CHEM ID, 对电压和电流进行了较准,温度一直在20-30之间,按照ZHCA955这个文档进行电量学习,将电池放空后静置电池超过5小时后,使能电量计GAUGE_EN =1, QEN = 1,update status = 04,然后对电池进行充电,充电后 FC = 1, 再静置超过5小时,但其[REST] =0 , [VOK] =1,update status还是04.这里奇怪的是[REST]为什么还是0,按照bq40z50-r2手册文档SLUUBK0B里的说明当发生有效OCV读取时,REST会置位。[VOK]不会变化也应该是没有读取有效的OCV.在SLUUBK0B里若静置超过5小时应该会强制读取OCV。后来放电到电量空,还是一样,[REST] =0 , [VOK] =1,update status还是04.请问还有什么情况会导致OCV不会读取?或这个电量学习失败可能有什么其它原因?