This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

關於TPS3823 的WDI問題(不想要使用)



想請教一下。

這顆料件如果我不想使用WDI功能,我查看ds,是建議將該腳形成高阻抗狀態。

讓ic內部自動產生一個wdi訊號,使的ic不會進入reset狀態。除非MR腳位觸發,才會進入RESET狀態。

何謂高阻抗狀態,是指開路嗎??

我目前是開路,似乎是有達到我要的目的,不過文件上並沒有交待的很清楚,是否真的是將其開路就好,請再回覆,感謝。

目前懸空,我看IC內的BLOCK圖,WDI腳內部,有一個PULL HIGH電阻,我想應該是可以避免工業環境中因為干擾造成的誤觸發。

這樣是否正確,還是有其它建議。

----------------------------------
(WDI的接腳描述)
Watchdog timer input. If WDI remains high or low longer than the timeout period, then reset is triggered. The timer clears when reset is asserted or when WDI sees a rising edge or a falling edge. If unused, the WDI connection must be high impedance to prevent it from causing a reset event.

(8.3.4 Watchdog Timer (WDI))