This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM4132AMF-3.3电压基准芯片输出电压不稳定

Other Parts Discussed in Thread: LM4132

芯片输入电压是5V,加了一个1uF的电容滤波,实测纹波大概几个mV;EN和VIN短接;输出没带负载,就是在测试板上测试一下,但输出引脚用示波器测量有正弦波波动,最低2V零一点,最高3.8V多一点;之前是用LDO给ADC供电并提供REF,想用电压基准芯片试试,据说比LDO要稳定,之前没用过电压基准芯片,不知道是哪里出了问题,希望能得到各位高人指导,谢谢

  • 电路的话,就是1N/C悬空,2GND,3EN接Vin,4Vin,5Vout,其他就是在Vin加了一颗0805封装的1uF电容,没有其他任何元器件,下图是原理图,用的一块现成的测试板,元器件就在U2焊了LM4132,然后在C2焊了1uF的电容,用跳线把3和4直接的焊盘短接

    下图4.96V的是Vin,另一个就是Vout

  • Hi
    基准芯片是超高精度,超低noise的应用。对器layout也是很重要的,不能像你这样焊接测试。
    layout上要求输入输出电容尽量靠近芯片输入输出脚。你电路中的电感也一定不能要,芯片的GND也要选择noise尽量低的模拟GND.
  • 电感没有焊,只是在Vin焊了一颗1uF的电容,整个板子就焊了LM4132,一颗电容以及EN引脚的一个跳线,3和4芯片引脚直接用示波器量,5V都是稳定的。

  • Hi
    示波器确认芯片输入是稳定5V, 3.3V增加一个小电容看看,靠近REF脚。
    这类芯片应用非常简单,和LDO一样,电路简单,如果不是测试问题,就是芯片问题。
    注意芯片的GND,电源GND,以及输出GND,等回路尽量小。
    确认一下示波器测试。
  • 示波器测输入电压是稳定的,用交流档测纹波小于5mV,基本上是2-3mV的样子,p-p纹波10mV左右,都是直接在芯片引脚上测量的。两层板GND整片铺铜的,我也用示波器交流测过GND纹波,和Vin的纹波差不多。

    Vout的电容不是option的么?我一开始是加的,这个电容加或不加好像没什么分别?而且这么大的波动,应该跟加不加电容没什么关系?

    需不需要加电阻来调整EN的电压和电流?我感觉是不是EN的电压和电流要控制一下?

    这个电路照理说很简单啊?输入加个电容,输出应该就是稳定的,也没有负载,不存在负载太大的问题

  • Hi,我会再换块板子重新焊一颗试试。
    请问一下,我如果单独用一颗LDO来给ADC供电和提供REF,电流肯定非常小,我打算用TPS7A2033,如果在供电电流这么小的情况下(几乎接近空载了吧?),波动会不会比有一定负载的情况要大?如果是的话?有什么有效的手段可以降低波动?谢谢
  • 用示波器测了1脚N/C的电压,有1.1-1.2V,纹波0.1V,不知道是否正常?如果不正常,请问有什么可能的原因?我直接用镊子把1脚拉起一点点,没有和焊盘接触,直接在引脚上量的。

    试了3个芯片,在3块板子上焊的,效果都一样

  • Hi
    LDO的精度是百分之2, 基准芯片的精度是万分之2, 不能混用的。ADC应用上都是必须基准芯片,否则有效位非常低。
    整体看还是noise影响,和layout关系很大。 输出电容是可以不要,不过应用中还是建议增加的。
  • LM4132的1脚N/C可以接到GND吗?
  • Hi
    悬空。不建议接GND。
  • 1脚N/C跟内部电流有连接么?我测量到电压有1.1-1.2V,我试了一下跟GND连接后,输出电压和输入电压都变成5V了,是不是说明这个芯片坏了?