This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS23754 VC问题

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

按Slvrb18设计TPS23754  5V@2A输出电路时,发现L3为1.5mH时,VC在8.2~14.5V左右波动,开关管不停切换工作-停歇状态;L3改成10OHM时,VC稳定了,但电压在24V(变压器按匝比1:0.52计算,51V输入时确实是24V输出)。这个电压明显超标了。请问这种情况是哪里出问题了?slvrb18.pdf

  • Hi
    VC稳定了,但电压在24V(变压器按匝比1:0.52计算,51V输入时确实是24V输出)
    所以你是要5V输出,那么就调整匝比按照5V输出设计。
  • Hi
    不是,我是Vout是5V,这个输出没有问题。
    VC是芯片给MOS驱动用的那路电源,由AUX路输入的。
    另外,当负载大的时候,开关波形占空比大,AUX耦合回来的能量就高,VC电压就变大;反之,负载小的时候,电压低。这个电源完全是由负载大小去平衡的?
    标准输入电压也是35~57V的一个范围,用匝比控制这个电压不可靠。
  • Hi
    Vc是稳定的,你可以将这个看作一路输出,输出5V是稳定的,VC当然需是稳定的。
    这里用的是全波整流,所以电感是必须要的,确认一下是否是电感问题。
  • Hi
    我刚才做了电感的实验。
    确实L3=1mH时,VC电压爬升到15.2V左右开关管就开始动作,VC电压就开始下降,降到8.2V左右,触发了UVLO,开关管就关闭了。如此循环。从现象看是电感值太大,导致VC上的电能无法及时补充;
    于是我把L3调整到100uH,VC能量就足够维持了。但是出现的问题是VC的电压变高了,Vout负载变大的时候,AUX的占空比上升,经过L3后电压就高了(会到达20V,VC的MAX是19V)。
    从环路看,开关占空比是由Vout的反馈决定的,Vout的负载大小决定了开关占空比大小。VC的负载是GATE1/2和VB的负载。两个负载并不是线性相关的。
    这种效果导致了:当我的Vout空载时,开关占空比很小,VC的能量无法维持,就电压就会降到8.2V后,开关管关闭,再走初始的充能过程这样不断的跳。
    这种情况我要如何调整?
  • Hi
    从你现在的描述看,看起来如果是VC供电的问题,这里的肖特基和电感没有问题的话,就应该是变压器的问题。因为将这个看作是2路供电的话,一般负载相对较大,影响了负载较小的这边Vc的电压。
    将Vc这里的电容加大一点点看看,或者考虑增加一个稳压管(等同假负载,看看情况)
  • Hi
    我这边在输出端加了0.5W的假负载,可以解决轻载的问题,也正好可以去满足协议的要求。
    重载VC超压问题,我准备在VC端加一个18V的稳压管,这种操作是否可行?
  • Hi
    重点还是改善变压器。(可以问一下变压器厂商,是否在变压器中加绕胶带会减小绕组之间的影响,我很久以前做过,现在有些不肯定了)
    可以考虑加稳压管。