现象说明:
一款头戴式蓝牙耳机使用的充电芯片是BQ24040(充电电流415mA)电池在左边,BQ24040在右边主板;
在做循环测试:插入USB 5V充电10秒--拨出USB 5V等10秒--插入USB 5V充电10秒. . . . . .
发现有时候电流出现不稳定,在260mA-60mA-180mA-230mA不稳定跳动。
分析发现,按照附图1测量左边电池电压=3.87V , 经过一根580mm线材到右边的电池线电压=3.95V, 再经过Fuse也就是BQ24040的第10脚电压=4.00V,相当于有0.13V压差;
只要电池电压接近3.87V左右操作拔出USB 5V再插入USB 5V就一定会出现电流不稳定,如果低于3.80V或者高于4.05V就不会出现。或者从3.30V一直充电4.18V也不会出现。
然后,我们按照图2 ,电池不经过Fuse和580mm的线材,直接接到BQ24040的第10脚就不会现充电电流不稳定的现象;
也有试过用另一个型号BQ24090作对比验证,发现同样的情况只要电池经过Fuse和580mm的线材就会出现电流不稳定。
针对以上帮忙确认回复两点:
1. 电池经过Fuse和580mm长度线材压差导致电流不稳定,有没有可以解决方法?
2. 帮忙解答电池经过Fuse和580mm长度线材就会出现充电电流不稳定的原因?比如说BQ24040的第10脚工作检测原理是怎么样,为什么充到3.87V操作拔出USB 5V再插入USB 5V就会出现电流不稳定情况?